请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568236 工具与软件:
我正在尝试在 TI 的 PSpice 中在85°C 的温度下对 TPS568236进行仿真、并且收到一个错误、我认为它与电路内部的二极管有关。 我发现这种情况很奇怪、因为我认为根据我所做的温升计算、热性能应该很好。 有什么方法解决此问题的建议吗? 提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.