主题中讨论的其他器件: TPS54308、 BQ76972、 UCC27524
工具与软件:
您好!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
尊敬的 Utku:
请参阅以下内容:
1.是的、更多的 MOSFET 对散热有很大帮助。 如果将同一 MOSFET (2MR 欧姆 Rds_on)与 TIDA-010216一起使用、200A 可生成80W、这是太大的。 建议根据您的冷却条件和系统要求添加更多 MOSFET。
2.我们仅 在电路板上测试了750344754。 我认为变压器的设计并不复杂、如果您可以找到其他一些变压器制造商来帮助您进行新的变压器设计、可以通过下面的链接找到 TPS54308计算工具: https://www.ti.com/tool/download/SLUC685。
Ryan Tan
尊敬的 Utku:
AFE 未集成该功能、但您可以使用主机 通过 DEFTOFF/CFETOFF 引脚控制 AFE 来实现这一点。 有关更多详细信息、请参见 《BQ76972 TRM》的7.7.4 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76972.pdf?ts = 1719130822796&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76972 。
BRS
Kian
您好!
UCC27524AD 栅极驱动器通过 Vinx 引脚支持 PWM 信号。 因此必须能够使用 PWM 在 CHG 和 DSG 通道中切换 MOSFET 组。 这必须限制流经 V- LINE 的电流。 您能否更具体地说明 AFE 如何不支持电流调节? 我们尚未使用 BQ76972、我们考虑在我们的一个商业产品中使用 MOSFET 器件。 但如果有方法可以控制电流、我们可能会切换到 BQ76972。
谢谢你。