This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:TIDA-010216

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216, TPS54308, BQ76972, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1374627/tida-010216-tida-010216

器件型号:TIDA-010216
主题中讨论的其他器件: TPS54308BQ76972UCC27524

工具与软件:

您好!

关于 TIDA-010216的设计、我有两个问题:
1-分别为每个 CHG 和 DCHG 通道使用5个 MOSFET 的原因是什么、是否可以产生冗余并降低每个 MOSFET 上的负载? 因为每个 MOSFET 都可以承受200A 的连续电流、这通常足以为16节电池充电。 它是否会对电路板的热性能产生显著影响? 如果我们使用2个 MOSFET 而不是5个 MOSFET、该怎么办?
我是在尝试估算电路的成本。 您能否建议使用替代 ISO 变压器、而不是   TPS54308DDCR 电路中使用的750344754? 我们将每月制造6500个单元、我们需要使用没有生产和交货周期问题的变压器。  
 
谢谢你。
 
Utku
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utku:  

    请参阅以下内容:

    1.是的、更多的 MOSFET 对散热有很大帮助。 如果将同一 MOSFET (2MR 欧姆 Rds_on)与 TIDA-010216一起使用、200A 可生成80W、这是太大的。 建议根据您的冷却条件和系统要求添加更多 MOSFET。  

    2.我们仅  在电路板上测试了750344754。 我认为变压器的设计并不复杂、如果您可以找到其他一些变压器制造商来帮助您进行新的变压器设计、可以通过下面的链接找到 TPS54308计算工具: https://www.ti.com/tool/download/SLUC685。 

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、借助此特定设计 、我们是否可以通过 CHG、DSG 引脚上的 PWM 信号来控制和限制充电和放电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utku:

    AFE 未集成该功能、但您可以使用主机 通过 DEFTOFF/CFETOFF 引脚控制 AFE 来实现这一点。  有关更多详细信息、请参见 《BQ76972 TRM》的7.7.4 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76972.pdf?ts = 1719130822796&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76972

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC27524AD 栅极驱动器通过 Vinx 引脚支持 PWM 信号。 因此必须能够使用 PWM 在 CHG 和 DSG 通道中切换 MOSFET 组。 这必须限制流经 V- LINE 的电流。 您能否更具体地说明 AFE 如何不支持电流调节? 我们尚未使用 BQ76972、我们考虑在我们的一个商业产品中使用 MOSFET 器件。 但如果有方法可以控制电流、我们可能会切换到 BQ76972。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utku:

    是的、UCC27524可以支持 PWM 输入、但 AFE 无法通过 DSG/CHG 引脚自动输出 PWM 信号。 因此、您需要使用主机来手动控制 FET、从而生成 PWM 信号。

    BRS

    Kian