This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:关于示例代码的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1378228/tida-010933-questions-about-the-sample-code

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我对 TIDA-010933的示例代码有一些疑问:

1.  uINV_DCAC_runISR1_Lab3

为什么最终结果输出需要为*-1? 感觉输出就好像变成了相反的吗?
此外、让直流电压通过带阻滤波器有什么作用?

2.  uINV_DCAC_runISR1_lab4

  uINV_DCAC_runISR1_LAB5

为什么我们需要 pr 来控制1、3、5、7和9谐波?

3.   空洞 计算 DF22_NotchFltrCoeff (DCL_DF22 * v、float32_t fs、float32_t notch_freq、  float32_t c1、float32_t c2)

带抑制滤波器的 C1和 C2参数代表什么?

4. 在 pr 控制器和频带抑制滤波器的编程中、我们使用哪种方法进行 z 转换?

此致、

Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:
    Riccardo 负责直流/交流部分、我们将很快为您解答。

    此致、Seva。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seamus

    1.  uINV_DCAC_runISR1_Lab3 符号-用于表示电压控制环路的稳定性。 使用陷波滤波器是因为直流链路电压测量中将有100Hz 谐波。

    2.当你使用这个控制器时,你需要对所有的高阶谐波执行这个操作。 如果另一个应用的最终设计对于某些谐波并不重要、则也可以删除谐波控制。

    3. C1和 C2是分母和分子的阻尼因子

    HNF=(s^2+2*C2*wn*s+wn^2)/(s^2+2*C1*wn*s+wn^2)

    4:梯形

    谢谢

    此致

    Riccardo