工具与软件:
尊敬的 Expert:
我对 TIDA-010933的示例代码有一些疑问:
1. uINV_DCAC_runISR1_Lab3

为什么最终结果输出需要为*-1? 感觉输出就好像变成了相反的吗?
此外、让直流电压通过带阻滤波器有什么作用?
2. uINV_DCAC_runISR1_lab4
uINV_DCAC_runISR1_LAB5
为什么我们需要 pr 来控制1、3、5、7和9谐波?
3. 空洞 计算 DF22_NotchFltrCoeff (DCL_DF22 * v、float32_t fs、float32_t notch_freq、 float32_t c1、float32_t c2)
带抑制滤波器的 C1和 C2参数代表什么?
4. 在 pr 控制器和频带抑制滤波器的编程中、我们使用哪种方法进行 z 转换?

此致、
Seamus