请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-020060 Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010060
工具与软件:
尊敬的先生:
如下图所示
PSE 来源:
2-4:升压转换器
2-3:通过 DUT 提供12V 电压
2-1:外部电源
4在哪里? 是 J18
是否可以通过使用跳线电容器连接两个连接器?来选择不同的模式
是否有更多有关如何调试 TIDA-010060电路板的信息?
如果你能给我提供它的副本,我的电子邮件是: 23126348@bjtu.com 非常感谢!