This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020060:帮助

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1377401/tida-020060-help

器件型号:TIDA-020060
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010060

工具与软件:

尊敬的先生:

如下图所示

PSE 来源:

2-4:升压转换器

2-3:通过 DUT 提供12V 电压

2-1:外部电源

4在哪里? 是 J18  

 是否可以通过使用跳线电容器连接两个连接器?来选择不同的模式

是否有更多有关如何调试 TIDA-010060电路板的信息?
如果你能给我提供它的副本,我的电子邮件是: 23126348@bjtu.com 非常感谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您参考的原理图部分旨在使用不同的电压源评估 PoDL。 没错、通过在 J18和 J20的引脚2上放置跳线、板载 升压转换器的输出将被选为 PoDL 电压的来源。
    设计注意事项可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ug/tiduf49/tiduf49.pdf
    这可以回答您的问题吗?

    此致、
    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢你先生