工具与软件:
尊敬的 TI:
根据参考设计、我在使用来自 LEM 的逆变器电流传感器时遇到问题。
当电流低于1Arms 时、最小和最大电流读数与外部电流探头的读数相匹配。 但是、当电流超过2Arms 时、电流传感器和外部电流探头的读数之间存在差异。 具体来说、传感器的最大电流读数小于预期值。
随着电流进一步增大、电流探针和 MCU 读数之间的差异变得更加显著。
您知道导致此问题的原因是什么吗?
顺便说一下、其他电路板设计与参考设计相同、但电流传感器为 CASR 25、电流检测范围为43.248、偏移量为-64.309。
低电流测试设置这些值时会发生什么情况。
当我检查0A 时的电压时、应该是1.65V (基于虚电路)、但是我的电路显示电压为1.487V...这也有点奇怪。
此致、