This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:LEM 电流感应

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379852/tida-01606-lem-current-sensing

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

尊敬的 TI:

根据参考设计、我在使用来自 LEM 的逆变器电流传感器时遇到问题。

当电流低于1Arms 时、最小和最大电流读数与外部电流探头的读数相匹配。 但是、当电流超过2Arms 时、电流传感器和外部电流探头的读数之间存在差异。 具体来说、传感器的最大电流读数小于预期值。

随着电流进一步增大、电流探针和 MCU 读数之间的差异变得更加显著。

您知道导致此问题的原因是什么吗?

顺便说一下、其他电路板设计与参考设计相同、但电流传感器为 CASR 25、电流检测范围为43.248、偏移量为-64.309。

低电流测试设置这些值时会发生什么情况。

当我检查0A 时的电压时、应该是1.65V (基于虚电路)、但是我的电路显示电压为1.487V...这也有点奇怪。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    可能模拟测量代码中的电流比例不正确。 有一个参数允许设置此电流测量的最大额定电流。

    我建议您在电流设计中使用 Δ-Σ 以便闭合环路并根据需要计算 RMS 电流。

    当前电路板存在一个问题、来自位于开关节点上的 CASR 25、模拟信号相当大。

    非常感谢

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    我又收到一个问题。

    当我检查电路板时、MCU 引脚17和32得到1.65V。

    它是否会影响 LEM 电流检测问题?

    我正在尝试查找文档、但无法找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingi

    我查看过代码、但没有直接测量1V65。 默认情况下、ADC 测量被减去偏移量。

       TINV_iInv_A_sensed_pu =((float32_t) TINV_IINV_A_read *
                          TINV_ADC_PU_SCALE_FACTOR -
                          TINV_iInv_A_sensedOffset_pu)* 2.0f;

    谢谢

    此致

    Riccardo