工具与软件:
我尝试使用以下第三方(ROHM EDVZ12B) lib 文件制作符号。
* DEDZV12B D 模型
*由 ROHM 生成的模型
保留所有权利
*商业用途或
*限制转售
*日期:2022/08/02.
. 型号 DEDZV12B D
+ is=209.97E-18
+ N=1.0315
+ RS = 0.4049
+ IKF=3.8635
+ CJO=13.700E-12
+ M=0.3563
VJ=0.7514
+ ISR=0.6153E-12
+NR=2.82
+ BV = 12.01
+ IBV=5.0000E-3
+ NBV=0.9
+ TBV1=0.6800E-3
1.仅在模型导入向导窗口中选中"无符号模型"。
模型名称和符号名称为空。
2. 在模型导入向导窗口中选中两个 ,然后点击"替换符号"按钮
设置"选择库"以选择匹配符号以进行 breakout.olb
我被选中了"DbreakZ"。 定义映射上的端子 为2引脚(A 和 C)。
在.lib 文件上使用终端为1引脚("D")
请就2个问题向我提供建议。