This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法从第三方库文件正确生成符号

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1367837/pspice-for-ti-cannot-correctly-generate-a-symbol-from-3rd-party-lib-file

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我尝试使用以下第三方(ROHM EDVZ12B) lib 文件制作符号。  

* DEDZV12B D 模型
*由 ROHM 生成的模型
保留所有权利
*商业用途或
*限制转售
*日期:2022/08/02.
. 型号 DEDZV12B D
+ is=209.97E-18
+ N=1.0315
+ RS = 0.4049
+ IKF=3.8635
+ CJO=13.700E-12
+ M=0.3563
VJ=0.7514
+ ISR=0.6153E-12
+NR=2.82
+ BV = 12.01
+ IBV=5.0000E-3
+ NBV=0.9
+ TBV1=0.6800E-3

1.仅在模型导入向导窗口中选中"无符号模型"。

模型名称和符号名称为空。

2. 在模型导入向导窗口中选中两个 ,然后点击"替换符号"按钮

设置"选择库"以选择匹配符号以进行 breakout.olb

我被选中了"DbreakZ"。  定义映射上的端子 为2引脚(A 和 C)。

在.lib 文件上使用终端为1引脚("D")

请就2个问题向我提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将您的项目存档并在此处发布? 这会让我们有更好的立足之地。

    此外、PSpice for TI 工具页面上有许多视频(视频位于底部)、其中一个视频详细介绍了导入模型和分配符号的过程。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我解决了这个问题。

    谢谢!

    库博