This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156EVM-BST:PSpice for TI 反激式电路仿真胜出#39;t run

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372226/lm5156evm-bst-pspice-for-ti-flyback-circuit-simulation-won-t-run

器件型号:LM5156EVM-BST
主题中讨论的其他器件:LM5156

工具与软件:

我正在尝试对此芯片的反激式拓扑进行仿真、但无法运行 PSPICE 仿真。 仿真直接来自 TI、并加载到 TI 的 PSPICE 中、反激式电路的瞬态仿真将不会运行。 每次运行时、错误信息会发生变化、但是启动电路将进行模拟、没有任何问题。 主要的2个误差如下所示:

是否需要更改任何设置才能运行此命令? 或者是否有更新后的 PSPICE 文件解决了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我在 PSpice for TI 中运行反激式测试台并得到相同的错误。
    这里有问题的部分是光耦合器。 该器件未集成在 TI 元件库中、因此被视为第三方模型。
    由于 PSpice for TI 的限制、这会将探针数量限制为最多3个探针。

    我假设反激式测试台是在完整版 PSpice 中创建的、因此该错误是 PSpice for TI 独有的、到目前为止一直被忽略。

    我目前唯一可以建议的两个解决方案是:
    -删除"外部"光耦合器组件 U2,并寻找一个替代,这是可用的元件库的一部分
    -更改模拟设置,最多只使用3个探测信号

    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的回复。 我正在进行这些更改、但即使只有1个探针信号、有时仍然无法运行。 最好尝试在完整版 PSpice 中运行此测试台吗?

    谢谢!

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    我仔细检查了 PSpice for TI 中的反激式测试台和完整版本、看起来测试台本身实际上存在问题、这与仿真器无关。

    必须调试 testbench、并需要使用新的反激式测试台将新的修订版上传到网页。

    同时、我建议避免使用此测试台原理图。
    您是否正在开发用于 LM5156反激式器件的设计项目?
    在我们处理仿真测试台修订版时、如果我们可以提供任何其他类型的设计支持、请告诉我们。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您让我知道。 通常需要多长时间才能上传新修订版?  

    谢谢!

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    我们的应用团队目前工作量很大、因此目前建模进度相当缓慢。
    根据修复的速度、我预计会在1-2周内推出新版本。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    可以理解! 我将在那时查看修订版并查看其他选项。 感谢您的帮助!

    谢谢!

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:  

    正在校正的 LM5156反激式模型是否有任何更新?

    谢谢!

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    感谢您的讲解。

    我正在寻找备选光耦合器器件、但在未导入第三方模型的情况下、TI 库中没有找到任何适合的器件。
    该解决方案将使用一个理想器件、即电流控制型电流源。
    当然、这会略微降低仿真的准确性、因为理想器件比初始光耦合器器件不太现实、但对仿真行为的总体影响几乎看不到。

    我已经为此设置了测试台、它符合仿真预期。
    下面随附了我所用的模型。

    e2e.ti.com/.../LM5156_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    如果您对该模型还有其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的更新。 所连接的型号似乎在我的机器上按预期工作。 感谢您对这个电路的帮助!

    谢谢!

    乐在其中