主题中讨论的其他器件:LM5156
工具与软件:
我正在尝试对此芯片的反激式拓扑进行仿真、但无法运行 PSPICE 仿真。 仿真直接来自 TI、并加载到 TI 的 PSPICE 中、反激式电路的瞬态仿真将不会运行。 每次运行时、错误信息会发生变化、但是启动电路将进行模拟、没有任何问题。 主要的2个误差如下所示:


是否需要更改任何设置才能运行此命令? 或者是否有更新后的 PSPICE 文件解决了此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试对此芯片的反激式拓扑进行仿真、但无法运行 PSPICE 仿真。 仿真直接来自 TI、并加载到 TI 的 PSPICE 中、反激式电路的瞬态仿真将不会运行。 每次运行时、错误信息会发生变化、但是启动电路将进行模拟、没有任何问题。 主要的2个误差如下所示:


是否需要更改任何设置才能运行此命令? 或者是否有更新后的 PSPICE 文件解决了此问题?
Joy、您好!
感谢您使用 e2e 论坛。
我在 PSpice for TI 中运行反激式测试台并得到相同的错误。
这里有问题的部分是光耦合器。 该器件未集成在 TI 元件库中、因此被视为第三方模型。
由于 PSpice for TI 的限制、这会将探针数量限制为最多3个探针。
我假设反激式测试台是在完整版 PSpice 中创建的、因此该错误是 PSpice for TI 独有的、到目前为止一直被忽略。
我目前唯一可以建议的两个解决方案是:
-删除"外部"光耦合器组件 U2,并寻找一个替代,这是可用的元件库的一部分
-更改模拟设置,最多只使用3个探测信号
很抱歉给您带来不便。
此致、
Niklas
Joy、您好!
我仔细检查了 PSpice for TI 中的反激式测试台和完整版本、看起来测试台本身实际上存在问题、这与仿真器无关。
必须调试 testbench、并需要使用新的反激式测试台将新的修订版上传到网页。
同时、我建议避免使用此测试台原理图。
您是否正在开发用于 LM5156反激式器件的设计项目?
在我们处理仿真测试台修订版时、如果我们可以提供任何其他类型的设计支持、请告诉我们。
此致、
Niklas
Joy、您好!
感谢您的讲解。
我正在寻找备选光耦合器器件、但在未导入第三方模型的情况下、TI 库中没有找到任何适合的器件。
该解决方案将使用一个理想器件、即电流控制型电流源。
当然、这会略微降低仿真的准确性、因为理想器件比初始光耦合器器件不太现实、但对仿真行为的总体影响几乎看不到。
我已经为此设置了测试台、它符合仿真预期。
下面随附了我所用的模型。
e2e.ti.com/.../LM5156_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip
如果您对该模型还有其他问题、敬请告知。
此致、
Niklas