This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:此设计不支持仿真

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25148, LM25149-Q1, LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381345/lm25149-q1-simulation-not-enabled-for-this-design

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149LM25148、、 LM25148-Q1

工具与软件:

大家好!

我尝试使用 WebBench 工具对 LM25149-Q 进行仿真、但显示的是"未为此设计启用仿真"。 好的、请告诉我可以使用其他方法进行仿真。

另外、在 EVM 设计中、设计中使用了锂电感器。 这适用于有源滤波器吗?  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malakondardy:

    您能否发送有关您正在尝试仿真的电路的更多详细信息- Vin 范围、Vout、Iout、Fsw -我将尝试一下。 作为替代方案、请参阅 LM25149快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC 、该计算器提供有关元件选择的指导并显示效率、功率级元件功率损耗和波特图。

    输入电感器用于 EMI 滤波。 通常、采用 AEF 时、尺寸会更小、但您也可以使用 LM25148、这是相同的控制器 IC、但不使用 AEF。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    以下是仿真的详细信息:

    1.输入电压范围:18 V 至25 V

    2.输出电压:5 V+-1%  

    3.输出电流:8 A +-1%

    4. fsw:推荐的工作频率

    我想知道在此条件下的行为、以及 使用输入滤波器和不使用输入滤波器时的比较结果。

    不带滤波器的 LM25148-Q1与带滤波器的 LM25149-Q1是否相同?  

    谢谢、此致、

    b 马拉贡达雷迪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malakondardy:

    为了加快您的申请速度、请填写计算器工具并将其随附所有内容、以便帮助您设计系统。

    https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC

    回答您有关输入滤波器的问题时、假设输入电源是理想的电压源、无论是否使用滤波器、器件的行为都将正常。 但是、如果输入端没有滤波器、LM25149可能会向连接到该电压源的所有其他设备增加 EMC 或传导发射。

    谢谢!
    Andrew