Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25148, LM25149-Q1, LM25148-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149、 LM25148、、 LM25148-Q1
工具与软件:
大家好!
我尝试使用 WebBench 工具对 LM25149-Q 进行仿真、但显示的是"未为此设计启用仿真"。 好的、请告诉我可以使用其他方法进行仿真。
另外、在 EVM 设计中、设计中使用了锂电感器。 这适用于有源滤波器吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25148, LM25149-Q1, LM25148-Q1
工具与软件:
大家好!
我尝试使用 WebBench 工具对 LM25149-Q 进行仿真、但显示的是"未为此设计启用仿真"。 好的、请告诉我可以使用其他方法进行仿真。
另外、在 EVM 设计中、设计中使用了锂电感器。 这适用于有源滤波器吗?
提前感谢。
尊敬的 Malakondardy:
您能否发送有关您正在尝试仿真的电路的更多详细信息- Vin 范围、Vout、Iout、Fsw -我将尝试一下。 作为替代方案、请参阅 LM25149快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC 、该计算器提供有关元件选择的指导并显示效率、功率级元件功率损耗和波特图。
输入电感器用于 EMI 滤波。 通常、采用 AEF 时、尺寸会更小、但您也可以使用 LM25148、这是相同的控制器 IC、但不使用 AEF。
此致、
TIM
尊敬的 Malakondardy:
为了加快您的申请速度、请填写计算器工具并将其随附所有内容、以便帮助您设计系统。
https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC
回答您有关输入滤波器的问题时、假设输入电源是理想的电压源、无论是否使用滤波器、器件的行为都将正常。 但是、如果输入端没有滤波器、LM25149可能会向连接到该电压源的所有其他设备增加 EMC 或传导发射。
谢谢!
Andrew