This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01351:THS4551反馈电阻器

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, TIDA-01351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379717/tida-01351-ths4551-feedback-resistor

器件型号:TIDA-01351
主题中讨论的其他器件:THS4551

工具与软件:

团队成员、您好!

根据 THS4551的数据表、建议 RF 使用1k Ω。 此外、与 THS4551配合使用的 EVM 和参考设计应用的电阻为1k Ω、TIDA-01351除外。

您能否告诉我如何确定这些用于10V/V 增益的电阻器值?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    我可以得到这个问题的答案吗?

    此致、

    奥斯汀