请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010042 工具与软件:
您好!
我需要知道,在基于 TIDA-010042 (旧版) MOSFET 的设计(不是基于 GaN )中是否需要更改电感器以支持30A 输出电流。 此参考设计中使用的电感器的额定电流为30A、Isat (30%)为18A。在参考设计指南中、只提到要更改 MOSFET 封装。 请 检查随附的 图像。
此致、
Cyril


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我需要知道,在基于 TIDA-010042 (旧版) MOSFET 的设计(不是基于 GaN )中是否需要更改电感器以支持30A 输出电流。 此参考设计中使用的电感器的额定电流为30A、Isat (30%)为18A。在参考设计指南中、只提到要更改 MOSFET 封装。 请 检查随附的 图像。
此致、
Cyril