This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:在基于 TIDA-010042 MOSFET 的设计中将输出电流提高到30A

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379129/tida-010042-increasing-output-current-to-30a-in-tida-010042-mosfet-based-design

器件型号:TIDA-010042

工具与软件:

您好!

我需要知道,在基于 TIDA-010042 (旧版) MOSFET 的设计(不是基于 GaN )中是否需要更改电感器以支持30A 输出电流。 此参考设计中使用的电感器的额定电流为30A、Isat (30%)为18A。在参考设计指南中、只提到要更改 MOSFET 封装。 请 检查随附的 图像。

此致、

Cyril  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    旧 TIDA-010042的拓扑是交错降压、因此一个电感器上的平均电流为0.5 * Iout、这意味着如果输出电流为30A、则每个电感器上的平均电流应为15A。 仅降低10%的电感。 这个电感器可以。

    此致!

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    感谢您的答复。 我发现了一个比 TIDA-010042电感器更便宜的电感器。 但其饱和电流为15A @30%、额定电流为30A。如果 每相最大输出电流为15A、我是否可以使用该电感器

    此致、

    Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    理论上、该电感器应该没有问题。 纹波电流会稍大。

    此致!

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    感谢您的支持。

    此致、

    Cyril