This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:有关在 UCD3138A 全桥 LLC 配置中为 DPWMC 生成启用 BLANK_B 的查询

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1387142/ucd3138a-inquiry-on-enabling-blank_b-for-dpwmc-generation-in-ucd3138a-full-bridge-llc-configuration

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具与软件:

各位专家、您好!

使用 UCD3138配置全桥 LLC 时遇到问题。

根据数据表、 DPWMC 是 DPWM 逻辑内部的信号、 它在消隐 B 开始时间变为高电平、在消隐 B 结束时间变为低电平。

如果我想生成 DPEMC、在配置 BLANK_B_B_B_B_B_B_B_END 和 BLANK_B_END 后、是否需要启用 BLANK_B_EN?  

(因为 TI 提供的代码不启用 BLANK_B、为什么? 浏览了数据表后、我感到更加困惑。)

期待您的见解和指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    您不希望启用 BLANK_B_EN。 生成 DPWMC 时、您只会尝试使用 BLANK_B_B_B_B_B_B_B_END 和 BLANK_B_END 的计数器来生成新的 DPWM 信号。 如果启用了实际的 blank_B_EN、则 DPWMC 的整个长度将被留空、这意味着 CBC 将不起作用。 如果您需要这样做、则可以启用 BLANK_B_EN。 但是、很可能不是这种情况、您不会希望启用消隐。

    您可以查看 该 E2E 博文 以了解有关 DPWMC 的更多信息。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jonathan。

    但我还有一个问题。

    在此期间、消隐 A 和消隐 B 都可以消除 CBC 信号。

    BLANK_A_BEGIN 和 BLANK_B_BEGIN 之间有何区别?

    这是否意味着、如果空白 A 和空白 B 具有相同的开始和结束时间、则只需要其中一个时间?

    是否根据周期起始点计算了 BLANK_A_BEGIN 和 BLANK_B_B_B_BEGIN?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    消隐 A 仅控制 DPWMxA 的消隐周期、而消隐 B 仅控制 DPWMxB 的消隐周期。 这允许您为每个 DPWM 设定不同的消隐时间。 请参见 UCD3138数据表中的 DPWM 时序图。 下图显示了 UCD3138A 中的多模式开环运行。 每种模式 可能具有不同的消隐 A 和消隐 B 开始方式参数。

    此致、

    Jonathan Wong