主题中讨论的其他器件:UCD3138、
工具与软件:
各位专家、您好!
使用 UCD3138配置全桥 LLC 时遇到问题。
根据数据表、 DPWMC 是 DPWM 逻辑内部的信号、 它在消隐 B 开始时间变为高电平、在消隐 B 结束时间变为低电平。
如果我想生成 DPEMC、在配置 BLANK_B_B_B_B_B_B_B_END 和 BLANK_B_END 后、是否需要启用 BLANK_B_EN?
(因为 TI 提供的代码不启用 BLANK_B、为什么? 浏览了数据表后、我感到更加困惑。)
期待您的见解和指导。
谢谢你。