This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 TINA 模型、软启动没有效果?

Guru**** 2594380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385340/lm5176-lm5176-tina-model-soft-start-does-nothing

器件型号:LM5176

工具与软件:

大家好、

我一直使用此处提供的模型进行仿真  

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759691/tina-spice-lm5176-lm5176-spice-model

不过、SS 引脚看起来无法正常工作?

当 VSS 由于达到 I LIMIT 而降至0时、开关的切换不会减弱、就像什么也没发生一样。

  

e2e.ti.com/.../LM5176.TSC

模型是否不完整?

有一个未记录的子 ckt 参数 SS、在设置为0或1时显示相同的行为

我还测试了从 Webench 导出的模型、结果相同:SS 不会影响开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我们将对此进行探讨、本周晚些时候再回来讨论。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J0ule:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我仔细检查了这个 TINA 测试台并看到相同的错误。 软启动无法正常工作。
    提及此型号的主题已使用超过6年、我们不会在产品页面上推广 TINA 型号、因此可能已过时。

    LM5176的最新模型可从 PSpice 中获取、并可从产品页面进行下载:
    https://www.ti.com/lit/zip/snvmba4

    我已验证此型号中软启动的功能、并且可以确认它是否正常运行。
    如果可能、请将此 PSpice 模型用于您的设计仿真。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas

    感谢您的验证、我想我可能做了一些错误的事情。  

    我可以将未加密的 PSPICE 模型的副本导入到 TINA 吗?

    pspice 界面非常困难且不直观、因此 TINA 中有很多原理图。  

    -j0ule

    编辑:

    哎呀、抱歉、我看到模型已在中作为未加密发布  1.30.

    我现在就来试试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas  

    我尝试了 PSPICE 模型、发现了同样的问题。 SS 不产生任何影响。  

    但是、由于模型未加密、我们可以更仔细地了解可能的原因?

    前几行中有一个子电路参数:

    参数:SS=0

    在 LM5176模型的末尾、我们可以发现:

    + or3_basic_GEN 参数:VDD = 1 VSS = 0 VTHRESH = 500E-3
    . IC V( VCC )={{SS}*7.5}
    . IC V(CLK_RESET )=0
    . IC V (OSC_N16673143)=0
    . IC V (OSC_N16673175)=1
    . IC V(SS )={{SS}*1.22}
    . 结束 LM5176_TRANS

    该 SS 参数似乎用于计算 V (SS)

     SS 似乎未由引脚定义、而是明确定义为0?

    这意味着 V (SS)始终为0、这似乎不当。

    因此我 按照数据表将子电路参数设置为= 1、这意味着 V (SS)= 1.22。

    但我们仍然看到相同的行为、开关没有随着软启动引脚电压的降低而降低。

    即使 ISNS 引脚上的电压接近200mV、也不会降低电流。

    编辑:附加 TINA 文件

    e2e.ti.com/.../1258.LM5176.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J0ule:

    感谢您的更新和您已经进行的所有调查。

    SS 值应该只是一个标志、可以设置该标志以跳过软启动并更快地达到稳态运行、从而缩短仿真时间。
    SS = 0:器件正常启动、具有软启动功能
    SS = 1:SS 电压从开始处拉至高电平、跳过 Sofstart

    您提到您也尝试了 PSpice 模型。 您是否确定软启动在 PSpice 中也不起作用、或者您是否仅在 TINA 中看到了此行为?
    在 PSpice 中进行仿真时、软启动运行正常。
    要在 TINA 中运行仿真、我假设您已将未加密网表传输到另一个仿真器。 是否在 TINA 和 PSpice 之间传输期间出现错误?

    此致、
    Niklas