This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010056:换向方法

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385014/tida-010056-commutation-method

器件型号:TIDA-010056
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

工具与软件:

尊敬的团队:

我们有齿轮 BLDC 电动自行车电机、并且我们已经成功地使用正弦换向旋转电机 没有档位。

但当我们尝试旋转时 齿轮  然后、电机会产生噪声并消耗更多电流我感到困惑、为什么它在中的正弦换向中无法正常工作、齿轮机构也是如此。

注意:

-根据电机转速,我在 PWM ISR 中找到电机转角。  e2e.ti.com/.../cycle_5F00_motor_5F00_document.pdf

-请引导我如何换向电机当前的齿轮,我们的传动比是1:4

-我们将使用 MSP430FR2355 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的设计支持传感器陷波而不是正弦换向。 我们使用不带齿轮箱的 BLDC 电机进行测试。 请仔细检查您的驱动算法。 添加齿轮箱后负载增加、因此电流增加是正常的。 请仔细检查电流波形。

    谢谢

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森、您好!

    谢谢引导我!!

    您能不能建议我应该为我的应用购买哪种开发板、我在上面解释过[对于500W 电动齿轮轮毂电机]。

    此致、

    Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为或许 可以使用 DRV8323EVM 或构建您自己的电路板。

    谢谢!

    简森