主题中讨论的其他器件:TCAN3404、
工具与软件:
您好!
在串行生产的5兆波特闪存的过程中、我们的 ECU 有问题。
针对此波特率、从测试仪到 DUT 的电缆长度太长、我们计划将一个中继器放置到 CAN 线路中。
是否可以修改它能够处理5兆波特 CAN-FD 波特率的设计?
此致
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在串行生产的5兆波特闪存的过程中、我们的 ECU 有问题。
针对此波特率、从测试仪到 DUT 的电缆长度太长、我们计划将一个中继器放置到 CAN 线路中。
是否可以修改它能够处理5兆波特 CAN-FD 波特率的设计?
此致
Martin
尊敬的 Martin:
感谢您的提问。
我们之前已经试过、限制因素是 与 CAN 收发器延迟结合的仲裁电路。 当前设计将支持高达4Mbaud 的传输速率、但5Mbaud 似乎是实现目标的广泛选择。
因此、基于延迟电路的当前架构、似乎无法实现5Mbaud 或更高的速度。
此致、
Thomas
尊敬的 Martin:
这是正确的、您需要尽可能缩短 TX/RX 环路的时间。 如果可以移除隔离器件、这肯定会缩短循环时间、从而带来更高的波特率。 如果达到5Mbaud、则需要对其进行测试-但我认为这可能实现。
我还看了 TCAN3404器件、但没有看到 tPROP (LOOP1)和 tPROP (LOOP2)时间有了很大的改善。 它或多或少会更高一些。
此外、请先了解 TIDA-01487设计指南中提供的仲裁逻辑。 使用快速的逻辑系列(我认为我们已经使用了快速的逻辑系列)并摆弄 仲裁逻辑的时序(R/C 常量、它通过施密特触发输入馈入缓冲器。
请注意、我 无法在 TI 弗莱辛的实际 TIDA-01487电路板上测试此改进方法、因为我们不再访问原始电路板设计。
我希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Thomas