This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:5兆波特 CAN-FD 中继器设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1390241/tida-01487-5-mbaud-can-fd-repeater-design

器件型号:TIDA-01487
主题中讨论的其他器件:TCAN3404

工具与软件:

您好!

在串行生产的5兆波特闪存的过程中、我们的 ECU 有问题。

针对此波特率、从测试仪到 DUT 的电缆长度太长、我们计划将一个中继器放置到 CAN 线路中。

是否可以修改它能够处理5兆波特 CAN-FD 波特率的设计?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的提问。

    我们之前已经试过、限制因素是 与 CAN 收发器延迟结合的仲裁电路。 当前设计将支持高达4Mbaud 的传输速率、但5Mbaud 似乎是实现目标的广泛选择。

    请参阅此处: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1278899/tida-01487-upgrading-the-design-to-5mbps?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tida-01487%2520arbitration#

    因此、基于延迟电路的当前架构、似乎无法实现5Mbaud 或更高的速度。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢快速重播。

    如果我理解正确、则必须优化整个延迟 TX-RK-Loop。  

    我看到一些 环路周期时间较短的新器件(例如 TCAN3404)。  

    您是否认为它可以在不使用隔离器件的情况下工作?

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这是正确的、您需要尽可能缩短 TX/RX 环路的时间。 如果可以移除隔离器件、这肯定会缩短循环时间、从而带来更高的波特率。 如果达到5Mbaud、则需要对其进行测试-但我认为这可能实现。

    我还看了 TCAN3404器件、但没有看到 tPROP (LOOP1)和 tPROP (LOOP2)时间有了很大的改善。 它或多或少会更高一些。

    此外、请先了解 TIDA-01487设计指南中提供的仲裁逻辑。 使用快速的逻辑系列(我认为我们已经使用了快速的逻辑系列)并摆弄 仲裁逻辑的时序(R/C 常量、它通过施密特触发输入馈入缓冲器。

    请注意、我 无法在 TI 弗莱辛的实际 TIDA-01487电路板上测试此改进方法、因为我们不再访问原始电路板设计。  

    我希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

     Thomas