This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:TINA14未达到缓冲

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1389350/tina-ti-tina14-not-up-to-snuff

器件型号:Tina-TI

工具与软件:

我知道这不是 Tina-TI、但是 TI 应该知道。  我刚支付了197美元的 Tina14,与一个在线下载从 designsoftware.com ,并安装它在一个2023 M2 Mac mini 运行 Sonoma 14.5。  它不会完全使用随附的 wineskin 软件安装、但会在 Crossover 下安装。  

就针对半桥来说、我修改了一个旧的"绝对值"电路、该电路来自1963年《Burr Brown《运算放大器应用手册》第69页、在单个电容器上使用两个二极管和 RC 低通滤波器进行启动和恢复。  这些实际上都是非常简单的东西。  我看了几种不同的设计、这些并不是最好的。  

 e2e.ti.com/.../Tina-files.zip

Tia14"示波器"工具似乎可以正常工作、但"万用表"不能正常工作。  我将50Hz 的源极电压从1Vpp 降至大约20mV pp  在一种情况下、万用表测量的节点为38.8V 交流电。  除此之外、万用表还测量电容器上大约为 E-17伏的直流电压。  这些是非物理结果。  当我提请设计软件注意这一点时、在线技术告诉我、因为万用表是线性器件、而且二极管电路是非线性的、所以它无法工作。  

傻我。  在我的回复中、我指出正弦曲线是非线性的、但是底层学生仍然学习如何计算 RMS 电压。  

德州仪器(TI)能否推荐更可靠的仿真套件?  一个适用于 MacOS 的平台?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这是 Tina-TI 9.3.200.277、新下载、安装在带有 Sonoma 14.5的2018 Intel Mac mini 上(通过 Crossover):

     e2e.ti.com/.../2024_2D00_07_2D00_18-prec-rect_2D00_a tsc

    请注意、"示波器"显示的是直流电平约为210mV 的 VF3、"万用表"显示的是-2.69E-18V 时的相同电平。  

    "你以为你赢了吗?  

    是的、中间的二极管对短路、使示波器布线更简单。  

    TI 是否可以推荐更好的电路仿真器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 https://www.tina.com/technical-support 上提交您的请求。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从 Tina files.zip 中注意到、我一直这样做、但问题仍未解决。  我得到的是销售方面的答案、而不是工程方面的答案。  在 VF3的示波器上放置约+0.21V 电平直流电压的 SPICE 计算应在同一节点上"万用表"上放置相同的电压、而不是-2.69E-18V。  这在物理上是不可能的,表明程序中存在严重的缺陷。  此外、TINA-TI 9.2.200的示波器迹线绘制速度至少 比9.3.5慢一个数量级。  这表明编程可以从汇编语言切换到 C 或解释器之类的语言。  

    请仔细查看。  我非常喜欢 Tina GUI、而且已经有 多年使用经验。  但这些产生非实际结果的误差也反映在德州仪器(TI)的身上。  

    请更加认真地对待此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don -很抱歉、您没有得到您需要的响应。 我们不支持 E2E 论坛上的第三方软件问题。 我可以将此申请转发给支持 TI 仿真工具的团队、以检查他们是否可以推荐 其他仿真器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    您可以免费试用 PSpice for TI。 它没有示波器之类的东西、但在业界广泛使用。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但示波器对于我了解电路如何工作至关重要。  我发现 LTSpice 可以在 Crossover 的 MacOS 上工作,但不能将这样一个好的 GUI 作为本机应用。  我需要一段时间才能了解最新进展。  我宁愿有人固定 Tina。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tatiana。  我希望这样可以。  如果没有,正如我注意到 JC Zhu, LTSpice 在 MacOS 上工作通过交叉.  Analog Devices 显然拥有并维护 LTSpice、重点是其产品。  也许德州仪器(TI)应该购买 Tina 并这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    据我所知、  TINA 中的示波器仅是一个永久运行的瞬态仿真。 您可以在任何 SPICE 仿真器中使用标准瞬态仿真器(将其视为存储 示波器)来实现相同的功能。

    -jc.