工具与软件:
我知道这不是 Tina-TI、但是 TI 应该知道。 我刚支付了197美元的 Tina14,与一个在线下载从 designsoftware.com ,并安装它在一个2023 M2 Mac mini 运行 Sonoma 14.5。 它不会完全使用随附的 wineskin 软件安装、但会在 Crossover 下安装。
就针对半桥来说、我修改了一个旧的"绝对值"电路、该电路来自1963年《Burr Brown《运算放大器应用手册》第69页、在单个电容器上使用两个二极管和 RC 低通滤波器进行启动和恢复。 这些实际上都是非常简单的东西。 我看了几种不同的设计、这些并不是最好的。
Tia14"示波器"工具似乎可以正常工作、但"万用表"不能正常工作。 我将50Hz 的源极电压从1Vpp 降至大约20mV pp 在一种情况下、万用表测量的节点为38.8V 交流电。 除此之外、万用表还测量电容器上大约为 E-17伏的直流电压。 这些是非物理结果。 当我提请设计软件注意这一点时、在线技术告诉我、因为万用表是线性器件、而且二极管电路是非线性的、所以它无法工作。
傻我。 在我的回复中、我指出正弦曲线是非线性的、但是底层学生仍然学习如何计算 RMS 电压。
德州仪器(TI)能否推荐更可靠的仿真套件? 一个适用于 MacOS 的平台?