请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00725 工具与软件:
嗨、团队:
我代表我的客户 Fiberhome 提出问题。
您能否帮助确认我们是否有适用于参考设计 TIDA-00725的更多测试数据?
例如、我们是否使用20km 或100km 的光纤进行了测试? ADI 的 ADA4355在数据表中提供了详细的测试结果,如下所示:

此外、您能否确认我们是否可以获得演示板、以及如何获得?
谢谢!
Frank