This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00725:是否有其他测试数据?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1388594/tida-00725-is-there-more-test-data

器件型号:TIDA-00725

工具与软件:

嗨、团队:

我代表我的客户 Fiberhome 提出问题。

您能否帮助确认我们是否有适用于参考设计 TIDA-00725的更多测试数据?

例如、我们是否使用20km 或100km 的光纤进行了测试? ADI 的 ADA4355在数据表中提供了详细的测试结果,如下所示:

此外、您能否确认我们是否可以获得演示板、以及如何获得?

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

     我正在研究我们是否有更多可以分享的测试数据、并将在一周结束前回复您。 遗憾的是、我们的参考设计不在售、这是一个较旧的参考设计、我们没有电路板。 如果客户对自己的制造和组装感兴趣、我们可以分享光绘文件。

    谢谢!  

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。 请帮助内部检查是否有任何其他测试数据可用。

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    是否有任何反馈?

    谢谢!

    Frank