请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01243 Thread 中讨论的其他器件: TPS65988DK
工具与软件:
您好!
我的客户(、)正在考虑使用 TIDA-01243进行他们的新设计、但我在去年的 e2e 文章中看到、您提到 PD 控制器为 NRND、参考设计将很快被删除(它仍在运行)。
我们是否有展示类似解决方案的更新设计? 以下是客户详细信息。 您能否帮助加入与客户的通话、与他们讨论更多选项?
他们对具有显示端口的 USB-C 扩展坞解决方案感兴趣
- 您能就客户的要求提供建议吗? 我们的客户最初希望拥有一个专门的集线站(坚固型)、因此并非所有要求都是以石头形式设定的。 但是、我们正尝试提出该设计、而其他客户也会对此感兴趣。 电子方面、这是 USB PD 电话的集线站、可将电话的视频流式传输到通过 DP 或 HDMI 连接到集线站的显示器。 视频将使用 USB-C PD 交替模式协议进行传输。 我们还会将手机的 USB 数据转换为 USB 集线器芯片以及 USB 转以太网转换器。 USB PD 控制器需要支持数据角色交换命令、才能将连接的手机用作主机。
- 需要多少个 USBPD 端口? 至少为1、用于连接到主机 USB PD 电话
- 每个端口具有哪些角色(供电方/受电方/DRP)? 至少一个源(给 USB PD 手机充电),但我认为 DRP 更具灵活性。
- 什么功率级别? 要快速充电、PD 手机至少需要支持9V 充电。 PPS 是可取的、但不一定是一项要求。
- 还有其他设计需求吗? 除了通过 PD 进行 PD 充电和视频传输之外、扩展坞主要基于以太网。
谢谢!
Adam