This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:替代解决方案

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1395297/tida-01243-alternative-solution

器件型号:TIDA-01243
Thread 中讨论的其他器件: TPS65988DK

工具与软件:

您好!

我的客户(、)正在考虑使用 TIDA-01243进行他们的新设计、但我在去年的 e2e 文章中看到、您提到 PD 控制器为 NRND、参考设计将很快被删除(它仍在运行)。

 

我们是否有展示类似解决方案的更新设计? 以下是客户详细信息。 您能否帮助加入与客户的通话、与他们讨论更多选项?

 

他们对具有显示端口的 USB-C 扩展坞解决方案感兴趣

 

  1. 您能就客户的要求提供建议吗?  我们的客户最初希望拥有一个专门的集线站(坚固型)、因此并非所有要求都是以石头形式设定的。 但是、我们正尝试提出该设计、而其他客户也会对此感兴趣。 电子方面、这是 USB PD 电话的集线站、可将电话的视频流式传输到通过 DP 或 HDMI 连接到集线站的显示器。 视频将使用 USB-C PD 交替模式协议进行传输。 我们还会将手机的 USB 数据转换为 USB 集线器芯片以及 USB 转以太网转换器。 USB PD 控制器需要支持数据角色交换命令、才能将连接的手机用作主机。
  2. 需要多少个 USBPD 端口?  至少为1、用于连接到主机 USB PD 电话
  3. 每个端口具有哪些角色(供电方/受电方/DRP)? 至少一个源(给 USB PD 手机充电),但我认为 DRP 更具灵活性。
  4. 什么功率级别? 要快速充电、PD 手机至少需要支持9V 充电。 PPS 是可取的、但不一定是一项要求。
  5. 还有其他设计需求吗? 除了通过 PD 进行 PD 充电和视频传输之外、扩展坞主要基于以太网。

谢谢!
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们的工程师将能够在下周为您提供针对客户应用的最新建议。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    通常、建议仅将我们的对接 PD 控制器(TPS6598x) 与 TBT 和 Intel 参考设计配对使用。 我们与英特尔紧密合作、确保我们开发出易于使用且开箱即用的解决方案、以便客户可以轻松复制和粘贴参考设计。

    遗憾的是、如果在 TBT 参考设计用例之外使用这些器件、则会增加各种复杂性、我们不建议这样做、也不会因此而提供大力支持。

    现在、我推荐的是 TPS65988DK、但在使用这些器件进行定制设计时、请记住以上几点。

    请随时离线联系、了解我们可以如何提供更好的帮助。

    谢谢!

    Matt