This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:TIDA-01487通信问题

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV132A, TIDA-01487, TCAN1042HG, SN74LVC2G132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381590/tida-01487-tida-01487-communication-issue

器件型号:TIDA-01487
主题中讨论的其他器件: TCAN1042HGSN74LVC2G132、SN74LV132A

工具与软件:

嗨、团队:

附件基于 TIDA-01487、是客户修改过的非隔离式 CAN 继电器的原理图设计。

当前的调试情况是、在将通信设备连接到 TCAN1042HG 后、两侧的总线通常在 CAN 消息波形经过一小段时间后设置为固定电平。 延迟部分中的电容器 C6 C8和电阻器 R6 R7尝试修改为4.42k 和47pF、与参考设计一致、但仍然无法正常工作。

您能帮助分析可能的原因并为我们提供建议吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../CAN_2D4EE77EBE8BA18B_.pdf

此致、

Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie、

    感谢您的提问。

    问题会以哪种速度发生? 客户能否测试整体较低的 CAN 速度、以查看主仲裁逻辑是否工作正常?  

    总的来说、我在原理图中看到过 LV 器件的使用。 TIDA-01487 LVC 器件中使用的这种器件具有低传播延迟。 我认为为了实现高 CAN 速度、需要仲裁电路的低传播延迟。

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我们测试的 CAN 频率为57.6K、此频率相对较低。 在这种情况下、我们仍然无法建立合适的 CAN 通信连接。

    此外、目前我们 客户使用的 LVC 系列材料不支持 Vcc=5V 的工作条件、可能很难替换下来进行测试。

    目前这个项目很紧迫,你能给我们一些建议吗?

    谢谢!

    此致、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie、

    我觉得客户需要先确认一下仲裁电路的功能。 这里有两个需要检查的项目。

    在 TIDA-01487中、我们将用于具有的双输入与非门 施密特触发输入 。 我在客户原理图中没有看到 U3的器件名称。 请与客户确认这是一个具有的器件  施密特触发输入。

    2.对于 TIDA-01487、它们需要在示波器上测量 U3A 输入、U3A 输出和 U5A 输出的信号延迟。 它们应分别测量电路板上的两个延迟电路、以确认我们在此处可以看到从输入到输出的预期延迟。

    在 TI 设计指南中、这是图4和图5。

    请告诉我们下面这两个问题的结果。

    谢谢。此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的答复!

    本参考设计使用带有施密特触发的与非门。 当前客户设计确实使用没有施密特触发输入的器件(SN74LV00APWR)。 我们认为这可能是功能异常的主要原因。  

    客户发现了器件型号为 SN74LV132A 的四通道与非门。 该器件能否在参考设计中满足 SN74LVC2G132的功能要求?

    谢谢!

    此致、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie、

    与 LVC 逻辑相比、LV 逻辑具有更高的开关特性(LVC 更快)。 两个器件都应在仲裁逻辑中工作、其中 LVC 确实在设计中支持更高的 CAN 波特率。

    此致、

     Thomas