This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4268:电源和 GND 连接

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, PMP41068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1393848/pmp41068-the-power-supply-and-gnd-connection

器件型号:PMP4268
主题中讨论的其他器件: LMG2100R044

工具与软件:

大家好、团队成员:

参考设计方框图显示了半桥的双电源、但原理图显示 PGND 和 AGND 连接在一起。 我有点困惑。 请帮助确认以下问题:1. LMG2100内的 AGND 和 PGND 是否已连接? 外部 GND 为何不同?

2. PMP4268设计是否采用双电源供电? PGND 和 AGND 是否从外部连接?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    您能帮忙吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在 LMG2100R044中从内部连接了 AGND 和 PGND。 这意味着不需要在器件外部连接 AGND 和 PGND。 尽管 PMP41068上有一个网带连接器件外部的 AGND 和 Vrail_N (PGND)。  

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。 我有关于 PMP4268的一些问题、需要您的帮助来支持:

    1、这里霍尔传感器检测到的电流是多少? Q1的作用是什么? 它的控制信号 AMP_OSW 意味着什么?

    2、PMP4268是否需要双电源? 能否将 V-直接连接到 AGND 和 PGND? 使用单电源。

    3、芯片是否有 VIN 和 SW 过流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    LMG2100R044未集成过流保护功能。 对于其他问题、我已为该参考设计添加了我们的工程师。

    此致!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。 电源部分令我感到困惑。  客户提到这种设计、所以请帮我回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    1、 我也不知道。

    2. PMP4268最初设计用于双电源。 仅测试时可由单个电源使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。  客户希望使用该设计来制造200W D 类放大器、但客户希望使用单个电源。 我认为这个解决方案应该是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能帮助了解这一点吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    如果使用单电源(由于我们的 GaN 额定电压)、如果负载为4欧姆、 考虑到 GaN 尖峰电压裕度、很难实现200W 的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

    如果是由单电源供电、200W/PVDD 负载、则我计算出4Ω 约为40V、而 LMG2100R044的耐受电压为100V。 为什么这还不够呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    以下三个项目时、我们需要考虑。

    1. LMG2100集成了90V 栅极驱动器、SW 节点最大额定电压为93V。 实际上、当开关频率尤其是高达1MHz 时、开关节点将具有比直流输入更高的尖峰。 您可以参阅图3-7的测试报告。

    2.热方面,当输出功率高达200W 时,开关损耗、传导损耗和第三象限损耗都会增加。 您将需要考虑这一点。

    3.正弦到直流的正弦波将约为0.9、接近于1。 这意味着、即使直流电压为40V、正弦峰值也约为36V。