This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:在低电压系统上使用该设计

Guru**** 2593250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403708/tida-01606-using-this-design-on-a-low-voltage-system

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

我希望设计一个电压非常低的 AFE、其输入仅为18VAC、总线电压约为38V、最大负载为80A。 TIDA-01606的设计拓扑是否适合用于此目的? 我在网上尚未找到任何使用低于300VAC 输入的 AFE 的信息。 它不应该起作用的固有原因吗? 我在使用具有这些输入的指南时获得的值似乎是熄灭的。 纳亨电感器和大型 mF 滤波电容器。 您会推荐什么?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    它的用途是什么?

    为什么要对 LV 应用使用多级拓扑?  通常、ML 拓扑适合 HV 和高功率应用。  与2L 拓扑相比、它们通常更加昂贵。  确实具有开关损耗和共模噪声更低的优势。  但凭借80A 的电流、导通损耗将是一个主要因素。  另外、我不知道您要尝试使用什么 PWM 频率。  对于 T 型、人们通常在大约50-100 kHz 的频率下操作它们。  
    您是否需要双向功能? 如果您不需要双向性、可以选择 Vienna 整流器。  我看到的另一个问题是您尝试使用18VAC 相电压达到的直流母线电压(Vphase、VLL = 31Vrms)。  最小整流电压为~44Vpk VDC (VLL*sqrt (3))。  对于 PFC 模式、您需要将电压调节到高于这个最小值、以避免奇怪的控制行为。

    对于80A、您的电感器和电容器将必须非常大以处理额定电流和热性能。  

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于双向电池充电器。 但电池电压为12-36V。 在 AFE 之后将有一个降压/升压转换器来对电池充电/放电。 Fsw 尚待确定。 我们正在使用的当前 AFE 系统为400V 总线、运行频率为8-12kHz 并带有 IGBT。 但我想看看是否可以在 TO-242模式下使用 sic FET (而不是较大的模块)来实现这一点。 或许可以将它们并联。 对于两个级别、我假设电流/功率可能过大、因此需要较大的 FET 模块。  

    另一种选择是使用更高的电压并在它们之间具有中间级、但这会使整个系统的控制复杂化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、对于 EV 充电器、在 ACDC 之后有一个直流/直流级。  但我看到您对增加成本的观点。   

    对于 EV 充电器、我们通常会在交流/直流级之后的直流链路(800V)处看到高电压。 之后、可以并联1-5个直流/直流模块来支持更高的电流输出。  有时、直流/直流模块可以重新串联以实现更高的输出电压。

    开尔文