This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:输入和输出波形不完全相似

Guru**** 2595790 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TIDA-010216, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1401710/tida-010216-input-and-output-waveforms-are-not-exactly-similar

器件型号:TIDA-010216
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI、、 UCC27524

工具与软件:

大家好、

我刚 浏览了 TIDA-010216参考设计、尝试使用 PSpice-for-TI 软件来模拟充电和放电电路。 栅极驱动器 IC 的输入引脚被连接至一个50%占空比的 PWM 信号、我期待一个具有相同波形的升压 PWM 信号(即、从3.3V 到12V)。

  • 不过、如您在中所示 图1) 输出波形与 输入 PWM 不同、存在延迟。 因此、我想知道背后的原因、我的意思是为什么选择1K Ω 和806 Ω 的电阻器、以及所需的波形为什么以这种方式运行?
  • 但正如您从中所见  F 图2)  当我将两个电阻器的阻值更改为75欧姆75欧姆时、波形与输入 PWM 类似、没有延迟。

      

图1) 1K 和806串联电阻器的原理图和瞬态仿真结果。

             

                                                       图2) 75和75串联电阻的原理图和瞬态仿真结果。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi:

    这可能是 UCC27524的功能。 您可以在栅极驱动器论坛中启动另一个主题、了解更多详细信息。

    但适用于 BMS 应用。 INA 和 INB 是 FET 充电和放电的驱动信号、驱动信号是分开控制的、这意味着您无需担心不同的电阻和延迟。

    谢谢!

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    感谢您的答复。 不过、根据 产品说明书、驱动程序不具备此类功能、当然 驱动程序中存在一些延迟、但其处于纳秒级、并且我将使用周期为1毫秒的 PWM 信号进行仿真、因此延迟几乎很小。 那么、为什么使用1K Ω 和806 Ω 电阻器、以及为什么输出波形在此应用中需要以这种方式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi:

      有关栅极电阻器选择的更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sluaa84a.pdf = 1724122136718&ref_url = https://253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76952。

    在 TIDA-010216中、您不必为 R3和 R4选择相同的电阻、我们只需根据驱动能力调整电阻。

    谢谢

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian。

    我查看了所有可用的资源、但找不到任何回答我的问题的内容、这就是我在这里提出问题的原因。 如果您能直接回答我的问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    如果有人尽快回答我的问题、我会很感激。 这是紧迫的,在我理解了这个,我需要继续下一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi:

    很抱歉这么晚才回复。

    如果您问为什么电阻是806和1k Ω、我认为应用手册会给出这样的结果:

    TIDA-010216有5个并联的 FET、这意味着我需要选择小栅极电阻器- 806欧姆用于提供更严格的驱动能力。

    图4-9、4-10是具有4线对 FET 的导通/关断示波器。

    因此、您应该根据 Ciss 的值和并联的 FET 数量来选择电阻器、以便提高驱动能力。

    根据此原理、还选择了1k Ω 的 CHG 栅极电阻器。  

    关于延迟、我们并不是要这样设计它。 但对于此应用而言、这不是问题、因为我们分别控制了 CHG 和 DSG FET。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    好的、谢谢。