主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI、、 UCC27524
工具与软件:
大家好、
我刚 浏览了 TIDA-010216参考设计、尝试使用 PSpice-for-TI 软件来模拟充电和放电电路。 栅极驱动器 IC 的输入引脚被连接至一个50%占空比的 PWM 信号、我期待一个具有相同波形的升压 PWM 信号(即、从3.3V 到12V)。
- 不过、如您在中所示 图1) 输出波形与 输入 PWM 不同、存在延迟。 因此、我想知道背后的原因、我的意思是为什么选择1K Ω 和806 Ω 的电阻器、以及所需的波形为什么以这种方式运行?
- 但正如您从中所见 F 图2) 当我将两个电阻器的阻值更改为75欧姆75欧姆时、波形与输入 PWM 类似、没有延迟。

图1) 1K 和806串联电阻器的原理图和瞬态仿真结果。
图2) 75和75串联电阻的原理图和瞬态仿真结果。