请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010933 工具与软件:
我们需要为1kWh 电池模块构建双向 GaN 微型逆变器、可以为太阳能模块背面的放电充电。 可以帮帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们需要为1kWh 电池模块构建双向 GaN 微型逆变器、可以为太阳能模块背面的放电充电。 可以帮帮我吗?
我们需要开发这种 GaN 微型逆变器。 我被告知它还没有开发? 我们如何才能做到这一点? www.ti.com/.../TIDA-010933
这款 GaN 双向微型逆变器尚未开发出。
我们如何开发它?