This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:TIDA-010933

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404376/tida-010933-tida-010933

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

我们需要为1kWh 电池模块构建双向 GaN 微型逆变器、可以为太阳能模块背面的放电充电。 可以帮帮我吗?

www.ti.com/.../TIDA-010933

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您与我们联系!  有什么能为你效劳的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要开发这种 GaN 微型逆变器。 我被告知它还没有开发? 我们如何才能做到这一点?   www.ti.com/.../TIDA-010933

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    很抱歉、我没有收到您的问题。 您可以重新表述该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款 GaN 双向微型逆变器尚未开发出。

    我们如何开发它?

     www.ti.com/.../TIDA-010933

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您可以先使用 TIDA-010933。 我们在网站和软件上提供原理图、作为 C2000 Digital Power SDK 的一部分。

    希望这对您有所帮助。