This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:直流母线电压、备用电池输入、电流隔离

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406020/tida-010938-dc-bus-voltage-back-up-battery-input-galvanic-isolation

器件型号:TIDA-010938
主题中讨论的其他器件:TIDM-02002

工具与软件:

问题1.  

我认为直流母线电压由逆变器/PFC 调节。 这是正确的吗?   

问题2.  

我想 MPPT 算法可以在固件中被禁用,以使用 PV 输入作为第二个备用电池输入,如果需要. 这是否比较 容易做?  

问题3.  

如果您想添加电隔离 ,则需要添加非调节的隔离式直流直流级。 TI 是否有 在这种情况下可以使用或修改的相关参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:是的、这是一种实现方法-请查看数字电源 SDK 并在 SW 部分查找

    Q2:是的、你可以禁用 MPPT、但是 PV 输入不是双向的。 这意味着它只在 PV 输入到直流母线之间工作。 但方向不相反。 请查看数字电源 SKD 了解如何禁用此功能。

    Q3:如果添加一个隔离式直流/直流、由于电池电压始终与直流母线电压不同、因此必须在两侧进行稳压。 以 TIDM-02002开头的参考