请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010938 主题中讨论的其他器件:TIDM-02002
工具与软件:
问题1.
我认为直流母线电压由逆变器/PFC 调节。 这是正确的吗?
问题2.
我想 MPPT 算法可以在固件中被禁用,以使用 PV 输入作为第二个备用电池输入,如果需要. 这是否比较 容易做?
问题3.
如果您想添加电隔离 ,则需要添加非调节的隔离式直流直流级。 TI 是否有 在这种情况下可以使用或修改的相关参考设计?