This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:PSpice for TI 仿真失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396540/lm73606-q1-pspice-for-ti-simulation-fail

工具与软件:

我一直在尝试在 PSpice for TI 中对器件进行仿真。  唯一的输出 I receive 接近0V (~200nV)

电路设计参数:

输入电压:5V

输出电压:1V

I OUT:1.5A

我尚未看到任何开关波形、这使我认为器件还没有启动。  我还注意到、偏置引脚需要施加与数据表所述不同的电压。 对于模型使用而言、这是正确的吗?

我还想对本设计进行交流扫描分析、以了解相关行为。 Webench 为初始筛选提供了一些信息、但不足以进行讨论。  该工具指示应该完成另一个仿真。 我需要了解设计的增益裕量和相位裕度。

之前的用户已经注意到、虽然他们能够模拟模型、但是输出值为0。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249280/lm73606qrnprq1-design-simulation-in-pspice-not-working?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM73606%20pspice#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的提问。 我看了看您发送的线程。 似乎是因为它们没有使用正确的 PSPICE 程序而获得0V 电压、并且在使用 PSPICE for TI 后、问题得以解决。

    看起来 BIAS 正在短接至电源、是否已尝试将 BIAS 短接至 Vout 或 GND?  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我现在有一段时间没有收到您的回复、我将关闭此主题。 如果您有任何新信息、请随时打开该主题帖、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.