Other Parts Discussed in Thread: TL494
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 工具与软件:
尊敬的团队:
我计划为48V、100Ah 电池管理系统(BMS)设计一个充电限流器电路。 我的要求是、我希望 BMS 在充电状态达到90%时将充电电流限制在10A。 Kian Lin 告诉我、 TL494可用作48V 10A 低侧 FET 电流限制电路。 我的问题是、TL494是否可以用于此目的? 如果您能提供参考设计或类似于我的设计请求、我们将不胜感激。