This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:限流器电路

Guru**** 2539350 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1407760/tl494-current-limiter-circuit

器件型号:TL494

工具与软件:

尊敬的团队:

我计划为48V、100Ah 电池管理系统(BMS)设计一个充电限流器电路。 我的要求是、我希望 BMS 在充电状态达到90%时将充电电流限制在10A。  告诉我、 TL494可用作48V 10A 低侧 FET 电流限制电路。  我的问题是、TL494是否可以用于此目的? 如果您能提供参考设计或类似于我的设计请求、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考设计申请应该发送给一个叫做 PDS 的团队。 是您的 TI 销售人员 Kian Lin、如果是、请让 Lin 帮助将此参考设计申请提交到 PDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    PDS 是缩写吗? 好的,我会问他。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    服务团队的应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    好的、谢谢。