This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30446:中心点电压平衡的计算过程和原理

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30446, UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408042/pmp30446-calculation-process-and-principle-for-center-point-voltage-balance

器件型号:PMP30446
Thread 中讨论的其他器件: UCC28810

工具与软件:

各位同事、您好!

有一个好消息是、我的客户采用了 用于800V 到390V 降压的 PMP30446总解决方案。

动机是避免使用 SiC FET。

他们问:

计算过程、您能将其发送给我吗、我会将其分享给他们以供参考吗?

原理中心点电压平衡、您能否解释一下电感器如何实现电压平衡?

此致。

Stanley Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    对于 PMP30446计算、我只需使用 Power Stage Designer 工具(您可以在 TI.com 上下载它)、然后选择具有电感的降压转换器、以保持其在转换模式(DCM 和 CCM 之间的边界模式)下运行。 此外、该功率级的工作方式与 UCC28810 EVM-03的第二级类似(https://www.ti.com/lit/pdf/sluu380)。 我还向 APEC 2025提交了功率点演示、其中展示了 PMP30446如何实现中心点平衡。

    如果客户对该 PPT 感兴趣、请向我发送一封电子邮件、我将转发给您该演示文稿、只有在我们与该客户签订了 NDA (因为该 PPT 尚未发布)的情况下才能共享该演示文稿。 另外、请注意 对于 PMP30446这件事、TI 和我自己设计的特定客户来说、都拥有联合专利、但如果有任何其他客户想要使用它、只要他们使用我们的器件就没有问题。

    此致、

    Roberto