This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40001:向基于 LM5175的 USB PD 设计添加电池充电器

Guru**** 2928130 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25751, PMP40001, LM5175, PMP41062, BQ25756E, PMP41031, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1409493/pmp40001-adding-a-battery-charger-to-an-lm5175-based-usb-pd-design

器件型号:PMP40001.
主题中讨论的其他器件:BQ25731TPS25751LM5175PMP41062、BQ25756EPMP41031TPS25750

工具与软件:

我正在设计一个与 PMP40001类似的产品、并计划将 TPS25751用于 USB-LM5175接口(双角色)、将 PD 用于 PD 电压的降压/升压以及~10V 的3节串联锂电池系统。 在我的设计中、我还需要从同一主 USB C 端口为电池充电、我对在哪里添加电池充电器以及 LM5175如何处理需要流入电池组的电流感到困惑。 根据其他类似的参考设计、我计划使用 BQ25731。 它是否位于 LM5175和电池组之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、欢迎了解可支持100W DRP USB PD3.0设计的 PMP41062、它可以为您的电池充电并通过相同的功率级放电。 如果电池电压仅为3S、您可以将 BQ 充电器更改为 BQ25731

    BR

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 因此、我仍可以对 TPS25751进行编程、以使用 GPIO 切换输入和输出不同的 FB 电阻器、从而获得不同的输出电压、这是否可以通过 BQ I2C 接口来完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以通过 I2C 完成。您可以通过 TPS25751 GUI 对固件进行编程、也可以联系 PSIL 生产部门以获取所需的特定功率曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的解决方案可支持4种标准 PDO:5V、9V、12V、20V (60W 电源限制)。 我正在查看 TPS25751 GUI 工具、以及在高级设置中设置单个 PDO 的情况。 由于工具的一部分允许我选择哪个 BQ 器件、因此这默认会发送相应的 I2C 消息以设置 BQ 器件的 OTG 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在使用 USBCPD 自定义工具时、我注意到在选择 TPS25751时 BQ25731会变灰。 BQ25731是否受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向 PSIL 产品线查询他们可以支持哪些 BQ 器件( a-mcgaffin@ti.com ),我们用于开发使用 TPS25750+BQ25731的 PMP41031 60W 设计。 不确定新的 TPS25751是否支持该功能、新发布的 PMP41062是否可以旋转到 TPS25751+BQ25756E 来支持< 7节电池。 请告诉我们您的想法。