This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:预充电电路实现

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517, TL494, TIDA-010216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403116/tida-010216-pre-charge-circuit-implementation

器件型号:TIDA-010216
Thread 中讨论的其他器件:UCC27517TL494

工具与软件:

大家好、团队成员。

此参考设计具有预放电电路、但没有预充电电路。 我的问题是:-
1.为什么没有和预放电电路类似的预充电电路呢?
2.如果需要创建预充电电路、是否需要添加另一个用于预充电 MOSFET 控制的栅极驱动器?
3.本设计不包括充电电流限制电路;如果您分享了一个典型的电流限制电路来集成此参考设计、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    Unknown 说:
    1. 为什么预充电电路不与预放电电路类似?

    因为您可通过充电器 CC 环路控制预充电电流、这意味着您无需添加额外的串联电阻器来降低充电电流。 因此我们这里不添加预充电电路。

    [报价 userid="619590" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403116/tida-010216-pre-charge-circuit-implementation "]如果我需要创建一个预充电电路、是否需要包含另一个用于预充电 MOSFET 控制的栅极驱动器?[/QUOT]

    您可以包含一个 UCC27517或将其更改为双通道栅极驱动器。  

    Unknown 说:
    3. 该设计不包括充电电流限制电路;如果您将一个典型电流限制电路与本参考设计集成、我将不胜感激。

    我们团队没有此电路、 我听说 TL494可用于构建限流电路。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="531350" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403116/tida-010216-pre-charge-circuit-implementation/5372645 #5372645"]由于您可以通过充电器 CC 环路控制预充电电流、这意味着您无需添加额外的串行电阻器来降低充电电流。 因此我们不在此处添加预充电电路。

    充电器 CC 环路是什么意思、您能不能再详细说明一下?  

    您可以添加一个 UCC27517或将其更改为双通道栅极驱动器。  [报价]

    好的、我明白了。
     

    我们的团队没有此电路、 我听说 TL494可用于构建电流限制电路。

    谢谢、但我不认为这个 PWM 控制器 IC 是我要设计限流电路的那种、您可以问其他团队他们是否有适用于此 TIDA-010216参考设计的限流电路?  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    我的意思是、充电器具有恒流模式和恒压模式、因此它可以在使用 CC 模式时控制预充电/充电电流。 充电行为完全通过充电器控制。

    谢谢您、但我认为这个 PWM 控制器 IC 不是我要设计电流限制电路的那一个、您能否询问其他团队他们是否有适用于此 TIDA-010216参考设计的电流限制电路?  [报价]

    您能否向您分享详细的规格要求、以便我将其发送给更广泛的团队。  

    谢谢!

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    我明白了。

    限流电路的细节为:

    1)对于90%以下的 SOC (充电状态)、我们希望最大电池充电电流约为200A。
    2) 2)当 SOC 达到充满电的90%时、我们希望充电电流限制为10A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    如果您能尽快回复、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    很抱歉因为出差而延迟回复。

    我 在内部进行了检查、我们无法提供200A 电流限制电路。 您应该在充电器侧限制该限制。

    对于10A 电流限制电路、TL494是一个不错的选择。 许多客户将其用作低侧 FET 架构中的限流电路。 我无法为您提供参数计算。 您应该对此进行一些仿真、或为 TL494启动 E2E 线程以获得帮助。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    没关系。

    我之前查看过 TL494、该 IC 的额定电源电压仅为41V。但是、我的电压要求为48V、因此该 IC 并不适合我的应用。 您可以推荐另一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    TL494是一款 PWM 控制器。 41V 电压限制不是输入电压限制。 可用于48V 电池组。

    以下设计文件可以帮助您更好地理解它:  

    您可以在 www.ti.com/.../slva001e.pdf 上找到 TL494的设计信息
    在 www.ti.com/.../slva666.pdf 上有一个使用 TL494的反激式参考设计

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好、Kian。

    我浏览所有可访问的免费资源。 例如、查看 TL494数据表中的这个典型应用电路。 系统是32V、这个32V 直接连接到 TL494的引脚 Vcc、但我不确定我们是否可以在48V 下也这样做、因为它的额定电压仅为41V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    您是对的。 您还可以在 https://www.ti.com/lit/an/slva666/slva666.pdf 上找到以下设计 

    该器件可用于48V 电压、但应该需要特定的外部元件设计。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian。

    我相信我对我的问题的解释不够清楚。 我需要适用于电池管理系统的该限流器电路、该电路与输入电压为48VDC 的 TIDA-010216相当。 但是、据我所知、以上描述的是交流反激式转换器、而不是限流器电路。 因此、让我们大家都站在同一页上、找出此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    我的答案是 TL494可用作48V 10A 低侧 FET 电流限制电路。 我看到许多客户在他们的电池组中使用了此器件。 反激式用例是表明您未将48V 连接到 TL494 VCC 引脚、可将其分压为较低的电压、或使用12V 电源轨为 TL494供电。  

    但我无法为您提供此项的详细电路或计算方法、因为我们目前还没有这类设计。 我建议您启动另一个主题、要求 TL494产品线提供更多设计细节。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    好的,我得到了,并将这样做。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    我在 TL494论坛上提出了问题、他们为我提供了这一个问题。 所以,我需要你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    我不是 TI 销售人员、您是否与您所在地区的 TI 销售部门/FAE 有联系?

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    现在还没有。 是否还有其他方法可以解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果你需要一个整体设计、就必须算出谁是贵公司的 FAE 和 TSR。 但如果只回答有关 TL494的具体问题、则可以使用 E2E。  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我只想确保此 TL494可用于48V 应用系统。 如果是这样、我需要一些证明、因为它的最大额定电源电压仅为41V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    我之前说过、TL494是一款通用 PWM 控制器、您应该不需要向 TL494电源引脚施加系统电压。 您甚至可以将12V 电源用于系统中的 gat 驱动器、从而为 TL494供电。 请记住、这是一个控制器、而不是转换器。

    证据是 TL494数据表 或 https://www.ti.com/lit/an/slva666/slva666.pdf 我提到的该设计具有230V 输入电压、但将其钳位为15V 以为 TL494供电。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    因此、在我的应用中、我需要在 TL494之前有一个额外的降压转换器 IC、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 TIDA-010216中、已经可以使用12V 电源为 TL494供电。

    以下是 TL494 VCC 范围

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    好的、谢谢。