This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员。
此参考设计具有预放电电路、但没有预充电电路。 我的问题是:-
1.为什么没有和预放电电路类似的预充电电路呢?
2.如果需要创建预充电电路、是否需要添加另一个用于预充电 MOSFET 控制的栅极驱动器?
3.本设计不包括充电电流限制电路;如果您分享了一个典型的电流限制电路来集成此参考设计、我会很感激。
尊敬的 Ashenafi:
1. 为什么预充电电路不与预放电电路类似?
因为您可通过充电器 CC 环路控制预充电电流、这意味着您无需添加额外的串联电阻器来降低充电电流。 因此我们这里不添加预充电电路。
[报价 userid="619590" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403116/tida-010216-pre-charge-circuit-implementation "]如果我需要创建一个预充电电路、是否需要包含另一个用于预充电 MOSFET 控制的栅极驱动器?[/QUOT]您可以包含一个 UCC27517或将其更改为双通道栅极驱动器。
3. 该设计不包括充电电流限制电路;如果您将一个典型电流限制电路与本参考设计集成、我将不胜感激。
我们团队没有此电路、 我听说 TL494可用于构建限流电路。
BRS
Kian
充电器 CC 环路是什么意思、您能不能再详细说明一下?
您可以添加一个 UCC27517或将其更改为双通道栅极驱动器。 [报价]好的、我明白了。
我们的团队没有此电路、 我听说 TL494可用于构建电流限制电路。谢谢、但我不认为这个 PWM 控制器 IC 是我要设计限流电路的那种、您可以问其他团队他们是否有适用于此 TIDA-010216参考设计的限流电路?
[/quote]
尊敬的 Ashenafi:
我的意思是、充电器具有恒流模式和恒压模式、因此它可以在使用 CC 模式时控制预充电/充电电流。 充电行为完全通过充电器控制。
谢谢您、但我认为这个 PWM 控制器 IC 不是我要设计电流限制电路的那一个、您能否询问其他团队他们是否有适用于此 TIDA-010216参考设计的电流限制电路? [报价]您能否向您分享详细的规格要求、以便我将其发送给更广泛的团队。
谢谢!
BRS
Kian
尊敬的 Kian:
我明白了。
限流电路的细节为:
1)对于90%以下的 SOC (充电状态)、我们希望最大电池充电电流约为200A。
2) 2)当 SOC 达到充满电的90%时、我们希望充电电流限制为10A。
尊敬的 Kian:
如果您能尽快回复、我将不胜感激。
尊敬的 Ashenafi:
很抱歉因为出差而延迟回复。
我 在内部进行了检查、我们无法提供200A 电流限制电路。 您应该在充电器侧限制该限制。
对于10A 电流限制电路、TL494是一个不错的选择。 许多客户将其用作低侧 FET 架构中的限流电路。 我无法为您提供参数计算。 您应该对此进行一些仿真、或为 TL494启动 E2E 线程以获得帮助。
BRS
Kian
尊敬的 Ashenafi:
TL494是一款 PWM 控制器。 41V 电压限制不是输入电压限制。 可用于48V 电池组。
以下设计文件可以帮助您更好地理解它:
您可以在 www.ti.com/.../slva001e.pdf 上找到 TL494的设计信息
在 www.ti.com/.../slva666.pdf 上有一个使用 TL494的反激式参考设计
BRS
Kian
尊敬的 Ashenafi:
您是对的。 您还可以在 https://www.ti.com/lit/an/slva666/slva666.pdf 上找到以下设计
该器件可用于48V 电压、但应该需要特定的外部元件设计。
BRS
Kian
您好、Kian。
我相信我对我的问题的解释不够清楚。 我需要适用于电池管理系统的该限流器电路、该电路与输入电压为48VDC 的 TIDA-010216相当。 但是、据我所知、以上描述的是交流反激式转换器、而不是限流器电路。 因此、让我们大家都站在同一页上、找出此问题的解决方案。
尊敬的 Ashenafi:
我的答案是 TL494可用作48V 10A 低侧 FET 电流限制电路。 我看到许多客户在他们的电池组中使用了此器件。 反激式用例是表明您未将48V 连接到 TL494 VCC 引脚、可将其分压为较低的电压、或使用12V 电源轨为 TL494供电。
但我无法为您提供此项的详细电路或计算方法、因为我们目前还没有这类设计。 我建议您启动另一个主题、要求 TL494产品线提供更多设计细节。
BRS
Kian
尊敬的 Kian:
好的,我得到了,并将这样做。 谢谢你。
尊敬的 Kian:
我在 TL494论坛上提出了问题、他们为我提供了这一个问题。 所以,我需要你的帮助。
尊敬的 Ashenafi:
我不是 TI 销售人员、您是否与您所在地区的 TI 销售部门/FAE 有联系?
BRS
Kian
尊敬的 Kian:
现在还没有。 是否还有其他方法可以解决我的问题?
尊敬的 Ashenafi:
我之前说过、TL494是一款通用 PWM 控制器、您应该不需要向 TL494电源引脚施加系统电压。 您甚至可以将12V 电源用于系统中的 gat 驱动器、从而为 TL494供电。 请记住、这是一个控制器、而不是转换器。
证据是 TL494数据表 或 https://www.ti.com/lit/an/slva666/slva666.pdf 我提到的该设计具有230V 输入电压、但将其钳位为15V 以为 TL494供电。
BRS
Kian
您好、
在 TIDA-010216中、已经可以使用12V 电源为 TL494供电。
以下是 TL494 VCC 范围
BRS
Kian
尊敬的 Kian:
好的、谢谢。