Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, UCC21540
Thread 中讨论的其他器件: UCC21540
工具与软件:
尊敬的 TIDA-010933设计团队:
首先、我要感谢 TI 团队设计这款原型。
我目前正在根据您的设计构建硬件。
(如下所示、我尚未连接变压器 T1、因为我正在等待货物交付)
我要在实验8中进行调试、连接图如下所示。
在步骤5中、当调节直流源时、我测量输入电流并看到相对较大的纹波(当低速 MOSFET 导通时会出现纹波);
当它增加到大约65V 时、峰值电流已经超过3A、所以我停止。
因此、我有以下几个问题。
1.无论何时没有输入电压,PWM 信号在执行步骤4后立即出现;这是正确的吗?
2.在步骤5、当输入电压达到380V 时、直流-交流单元开始钳制输出功率、但在步骤5时、交流输出仍然有电压和负载电流。
您能更具体地解释一下它的工作原理和步骤5中的流程来帮助我吗?
3.能否使用交流电子负载代替物理电阻器? 目前、我正在使用代码为 AEL-5003-350-28的器件进行测试。
此外、您在评估此设计时能否提供详细结果? 因为在"设计指南"文档中、只有有关评估结果的基本信息、
在测试过程中、恐怕会漏掉一些信息。
谢谢!