This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:测试实验7 (运行直流/交流转换器...)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410432/tida-010933-testing-lab-7-run-dc-ac-converter

器件型号:TIDA-010933
Thread 中讨论的其他器件: UCC21540

工具与软件:

尊敬的 TIDA-010933设计团队:

首先、我要感谢 TI 团队设计这款原型。

我目前正在根据您的设计构建硬件。

(如下所示、我尚未连接变压器 T1、因为我正在等待货物交付)
我要在实验8中进行调试、连接图如下所示。

在步骤5中、当调节直流源时、我测量输入电流并看到相对较大的纹波(当低速 MOSFET 导通时会出现纹波);

当它增加到大约65V 时、峰值电流已经超过3A、所以我停止。

因此、我有以下几个问题。

1.无论何时没有输入电压,PWM 信号在执行步骤4后立即出现;这是正确的吗?

2.在步骤5、当输入电压达到380V 时、直流-交流单元开始钳制输出功率、但在步骤5时、交流输出仍然有电压和负载电流。

您能更具体地解释一下它的工作原理和步骤5中的流程来帮助我吗?

3.能否使用交流电子负载代替物理电阻器? 目前、我正在使用代码为 AEL-5003-350-28的器件进行测试。

此外、您在评估此设计时能否提供详细结果? 因为在"设计指南"文档中、只有有关评估结果的基本信息、

在测试过程中、恐怕会漏掉一些信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接下来、您将找到答案:

    1) 1)是的、首先打开直流/交流、然后打开直流/直流转换器。 正确的是看到 PWM 信号已经以最小电压输出运行。 原因在于、我们希望确保直流/交流转换器能够在 CLLLC 转换器运行之前及时对直流链路放电。

    2) 2)是的、由于直流/交流转换器首先打开、因此仍然存在电压和电流是正确的。 原因是我们想对 DCAC 转换器保留一点负载。 我在输出中保持了一点负载、因为我想避免过零期间出现问题。 基本上、图腾柱会在每次过零期间更改开关配置。

    3) 3)我们从未使用交流电子负载进行过测试。 我认为、如果电子负载具有与说明文档中建议的值相匹配的施加电阻器、结果应该相同。 在线设计指南中提供了有关每个单级效率的信息。 是不是你在找什么?


    谢谢

    BR

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在顶部有一个错误。 我正在尝试进行实验7、而不是实验8。 很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo  先生:

    为何设计了 LS_Si 和 HS_Si 之间的逆变器电路、而 HS_Si 信号也可以从微控制器获得?
    另外、为什么此处 IC 的电源连接到5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用了5V 而不是3V3、以确保抗噪声稳定性。

    是的、您目前来自 MCU 的信号是正确的。

    如果我们无法从 MCU 运行低频半桥、则此电路被放置为计划 B。 从根本上说、它当前没有被使用。

    谢谢

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据源代码、当 uINV_DCAC_0.03 Index_Modulation < 0.03的范围内时、将存在死区时间(LS_Si 和 HS_Si 变为低电平)。 但是、由于该电路使用逆变器电路、因此不起作用。 因此、当 U24 IC 上设置的死区时间仅为0.2us 时、可能会出现传导重复。
    我不能在这里使用逆变器电路吗?
    如果我不使用它、有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、低频半桥的死区时间功能由该系统中的栅极驱动器完成。

    我们将使用的栅极驱动器是 UCC21540

    谢谢

    BR

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白了。

    此外、在步骤5中、写入了"缓慢将输入电源斜升至400V 和1A "、但图15中 显示了"最大直流电源400V 5A "。

    这里有什么困惑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计的直流和交流级额定功率高达1.6kW、因此如果您想实现全功率、应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    非常感谢您为我提供的支持。

    此致、