主题中讨论的其他器件: UCC28180
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我希望这封邮件能让您满意。 我目前正在致力于为 PFC 电路实现 TIDA-00776 350W 参考设计、但我会遇到一个可以帮助您解决的关键问题。
我面临的问题是 PFC IC 在运行过程中会烧毁、并且输出电压超过550V、远远超出此设计的预期范围。 我正在将外部12V 实验室电源用于 UCC28180、我的启动序列涉及先施加交流电、然后为12V 直流供电。尽管遵循该顺序、但电路板无法按预期正常工作。
此外、我已将电路中的 Vsense 电压设置为5V、这旨在对应于400V 的输出电压。 但是、该电路仍会产生比预期高得多的输出电压。
您能否提供指导、说明为什么会发生这种情况? 具体而言:
- 我使用的启动顺序是否可能导致该问题?
- 参考设计中的反馈环路或过压保护是否存在问题?
- 在此配置中、是否有任何建议的故障排除步骤或与使用 TIDA-00776参考板相关的常见缺陷?
如果有关于防止 IC 故障和纠正过压问题的任何见解或建议、我将不胜感激。
此致、
Mohd Sahid