This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00776:TIDA-00776 350W 参考板所需的协助- IC 故障和过压问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00776, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1412137/tida-00776-assistance-needed-for-tida-00776-350w-reference-board---ic-failure-and-overvoltage-issue

器件型号:TIDA-00776
主题中讨论的其他器件: UCC28180

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。 我目前正在致力于为 PFC 电路实现 TIDA-00776 350W 参考设计、但我会遇到一个可以帮助您解决的关键问题。

我面临的问题是 PFC IC 在运行过程中会烧毁、并且输出电压超过550V、远远超出此设计的预期范围。 我正在将外部12V 实验室电源用于 UCC28180、我的启动序列涉及先施加交流电、然后为12V 直流供电。尽管遵循该顺序、但电路板无法按预期正常工作。

此外、我已将电路中的 Vsense 电压设置为5V、这旨在对应于400V 的输出电压。 但是、该电路仍会产生比预期高得多的输出电压。

您能否提供指导、说明为什么会发生这种情况? 具体而言:

  • 我使用的启动顺序是否可能导致该问题?
  • 参考设计中的反馈环路或过压保护是否存在问题?
  • 在此配置中、是否有任何建议的故障排除步骤或与使用 TIDA-00776参考板相关的常见缺陷?

如果有关于防止 IC 故障和纠正过压问题的任何见解或建议、我将不胜感激。

此致、
Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohd.

    我认为是反馈问题、能否仔细检查反馈电路、看看其是否运行良好? 您可以在直流母线上施加直流电压、看看 Vsense 是否与直流母线电压成正比。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    感谢您的答复。 我已经仔细检查了反馈电路、根据计算结果、Vsense 分压器设置为为为399V 直流母线提供5.00V 电压。 该配置与预期电压范围一致。

    为了进行进一步的故障排除、我移除了 IC 并施加了220V AC、这产生了符合预期的+12V 整流直流电压(√2 ×Vac)。 到目前为止,一切似乎都正常运作。

    但是、当我在未安装 IC 的情况下开启12V 外部电源时、直流电压开始迅速增加并超出控制范围。

    您能否进一步介绍一下为什么在移除 IC 后会发生这种情况、以及为什么在没有任何控制的情况下电压迅速增加?

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohd.

     假设您采用二极管桥接/升压电感器/升压二极管/电解电容器拓扑、直流母线电压应与交流输入电 压成正比。由于您已经删除了 IC、因此不确定在使用外部12V 电源供电时为什么直流母线电压会增大

    您能否提供 PFC 的原理图?  您使用哪种12V 电源? 隔离式12电源?

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    感谢您的及时响应。

    我附上了 PFC 电路的原理图(TIDA-00776)、作为参考。 至于外部12V 电源、我将实验室电源用于12V 直流输入。

    为了进一步调查该问题、我移除了大容量电容器并检查了输出端子上的电压。 连接12V 电源后、电压会激增至650V 左右。 在没有12V 电源的情况下、对于220V 交流输入、输出在+12V 时保持稳定。

    12伏电源的连接似乎触发了这种不受控制的电压增加。 如果您对可能发生这种情况的原因有任何进一步的见解、我将不胜感激。

    感谢您的支持。

    此致、
    Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    感谢您的反馈。

    我最初使用了外部实验室电源。 然而、我现在已经用一个降压变压器来代替它、这个变压器将220V 交流电转换为22V 交流电、然后用一个 LM7812稳压器来提供稳定的12V 直流电。

    进行此更改后、问题已得到解决、电路现在能够按预期工作并具有适当的电压调节。

    感谢您在此故障排除过程中提供的支持。

    此致、
    Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohd.

    很抱歉这么晚才回复。

    感谢让我们知道您的最终结果。

    我想原因可能是您以前的实验室电源不是完全隔离电源、或者直流电实际上是接地的。

    此致

    海利